This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143:LM25143 环路稳定性

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588654/lm25143-lm25143-loop-stability

零件号: LM25143

尊敬的 TI 团队:

请检查我的 LM25143 SCH、输出 (VREG_PMIC_IN_3V3) 没有反馈电路、您能告诉我如何测试环路稳定性吗?  

我的同事说我可以焊接 R3627、R3639、R3328、移除 R3327 来测试环路稳定性。 但在我的比较中、如果改变反馈样式、环路稳定性结果对于我的原始设计是可以的吗?   

谢谢

image.pngimage.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky

    该器件使用峰值电流模式控制架构、只要比率相同、环路稳定性就不受所用反馈电阻器值的影响。

    您可以通过连接反馈梯形来使用常规波特测量技术。

    希望这有所帮助

    此致

    Onkar Bhakare   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar:

    您能 告诉我什么是“通过连接反馈梯的正常波特测量技术“吗?

    您能 画出测试设置图片吗? 我将按照您的图片进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky  

    查看以下应用手册 — 如何测量电源的环路传递功能 (修订版 A)

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar:

    本指南为普通环路稳定性方法、应采用 FB 电路。 我想像我的 SCH 一样、了解如何在没有 FB 电路的情况下测试环路稳定性。

    您认为、我需要焊接一些电阻器来测试 SCH、无法直接测试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky

    那么、您认为我需要焊接一些电阻器来测试我的 SCH、无法直接测试?  [/报价]

    正确。 没有这一点就无法实现、如前所述、在保持比率之前、电阻器值不会影响结果。

    希望这有所帮助

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar:

    1:当我使用 外部 FB 来输出 3.3V 电压时、环路稳定性失败、 增益裕度为 7.381dB、小于 12dB、您能告诉我如何进行改进吗?

    2:我们是否可以认为 外部 FB 环路稳定性结果与内部反馈环路稳定性结果相同? 我担心内部 FB 环路稳定性也会失败、因为我们无法测试内部环路稳定性。

    外部 FB 电路电阻值:R3627=24R、R3639=56K、R3328=12.4K、移除 R3327

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky

    1:当我使用 外部 FB 输出 3.3V 电 压时、环路稳定性失败、增益裕度为 7.381dB、小于 12dB、您能告诉我如何对其进行改进吗?

    您可以增加开关频率 (FSW) 或电感器、增加电感器会降低相位裕度、因此建议增加 FSW

    我们是否可以认为 外部 FB 环路稳定性结果与内部反馈环路稳定性结果相同? 我担心我们的内部 FB 环路稳定性也会失败、因为我们无法测试内部环路稳定性。

    正如我之前提到的、FB 网络值在这里不起作用。 两者的结果相同。 但在内部、您无法进行测试、因此我们可以使用外部 FB 电阻梯对其进行测试、您可能需要将总阻抗保持在与内部电阻类似的 Meg 范围内。  但这不会有任何显著差异  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare