This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563231:输出电压偶尔为低电平。

Guru**** 2693465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580802/tps563231-the-output-voltage-is-occasionally-low

器件型号: TPS563231

您好的团队、

我的客户使用 TPS563231 配置可将+5.0V 转换为+3.8V 的电路。
当外部电源监控 IC 通过导通→关断→导通的序列控制 EN 信号时、
5.0V 输入降至 4.5V 左右、+3.8V 输出有时无法恢复。
EN 信号中的关断持续时间约为 1ms。
EN 重新开启后、输出电压保持低于 3.8V(约 2V)。
这种现象的可能原因是什么?

此致、

Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota-San、

    我们正在审查此问题、并将很快做出响应。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    请分享原理图。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    请稍等片刻、看一下电路图。 我还有一个问题。 当 EN 关断时、VIN 不会低于 3.6V 的 UVLO 下降阈值是否重要?

    此致、

    Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    VIN 应始终大于 UVLO、否则器件将不会导通、它将尝试在输入侧消耗更多电流。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish-san:

    我们一直在对这一问题进行评价。 如果 EN 上升时间缩短、则不再发生 EN 从 OFF 转换为 ON 后输出未恢复的问题。
    您能否确认较长的 EN 上升时间是否会导致任何故障?
    您还能否解释一下当 EN 上升时间较慢时输出电压无法恢复到原始值这种现象背后的原理?
    就持续时间而言、EN 上升时间的指定运行条件是什么?

    此致、
    Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    很抱歉延迟回复、我会在一天结束时通知您。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    似乎您在 EN 引脚上使用了大电容器、这个电容器导致 EN 信号的高上升时间。

    如果上升时间将为高电平、则将违反启动序列、并导致无法达到所需的输出值。

    因此建议在 EN 引脚上使用更少的电容器、例如 10nF。

    此致、

    Manish