Other Parts Discussed in Thread: TPS563231
器件型号: TPS563231
您好的团队、
我的客户使用 TPS563231 配置可将+5.0V 转换为+3.8V 的电路。
当外部电源监控 IC 通过导通→关断→导通的序列控制 EN 信号时、
5.0V 输入降至 4.5V 左右、+3.8V 输出有时无法恢复。
EN 信号中的关断持续时间约为 1ms。
EN 重新开启后、输出电压保持低于 3.8V(约 2V)。
这种现象的可能原因是什么?
此致、
Shota