This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:LM66100 在 1.5V 下的行为

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590415/lm66100-behaviour-of-lm66100-under-1-5v

部件号: LM66100

您好、

我们计划将肖特基二极管替换为理想二极管 LM66100、用于太阳能电池和电池之间的连接。
查看数据表时、LM66100 的电源电压介于 1.5V 至 5.5V 之间、以便正常工作。  
这是否意味着如果 Vdd < 1.5V、LM66100 在其内部 PMosfet 上会出现不可预测的行为?

我理解之前已经对其进行了解答、但如果 Vdd < 1.5V、数据表中是否有关于 LM66100 行为的任何说明?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471708/lm66100-rcb-under-1-5vin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、如果我们要降低反向激活电流、我们是否可以在 Vout 处添加<1 Ω 的额外电阻器? CE 将连接到电阻器的另一侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Handi:

    数据表未提及任何有关 1.5V 下行为的内容、但很明显、由于控制器的 UVLO 为 1.5V、在该阈值下控制器基本上处于关闭状态。

    添加该电阻、但会导致更多的功率损耗。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    它是否在数据表中提到 UVLO < 1.5V? 如果有的话就好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Handi:

    它不会显式说明 UVLO。

    但提到了电压范围。

    此致、

    Shiven Dhir