This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5051:Vcc 引脚设计问题

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589397/lm5051-vcc-pin-design-questions

器件型号: LM5051

尊敬的团队:

以下设计是否可行?

线路引脚应该如何连接?

在此设计中、VCC 电压会降低吗?

应该如何计算 R_bias?

输入电压:9.6V~60V

R_bias:4.32k Ω

ZD:11V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    请协助审核。

    该电路设计如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    数据表中提到了 RBIAS 计算。 请遵循此指南和连接方法。

    线路引脚的配置保持不变。 只会改变 VCC 连接。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    数据表仅在 18V 至 36V 时进行计算。

    当前设计条件:

    V_bias:9.6V~60V

    它能否在此电压范围内工作?

    应如何计算此电路?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    请在数据表计算中将 36V 替换为 60V。

    在 60V 电压下、Icc max 为 9.4mA、小于 10mA。 因此、请使用 5k Ω 电阻。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    该设计在 9.6V 和 12V 下是否可以正常工作?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

    此致、

    Shiven Dhir