This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606–实际充电电流与已编程的 ICHG 不匹配

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590348/bq25606-bq25606-actual-charge-current-does-not-match-the-programmed-ichg

部件号: BQ25606

您好:

我使用 BQ25606 电池充电器时、出现了有关充电电流调节的意外行为。
在电池上测量的实际充电电流与根据数据表公式计算的预期值不匹配。 该误差很大、并在多个电路板上重复。

详细信息:

  • 器件:BQ25606

  • 编程电阻 (RISET):796 Ω

  • 预期充电电流:850mA

  • 测量的充电电流:180mA

我怀疑:

  1. KICHG 的可能变化或容差、

  2. 可能出现内部修整问题、

  3. 或涉及 ISET、JEITA 状态或输入电流调节环路之间关系的未记录行为。

问题:

  1. KICHG 是否可能比记录的容差更宽?

  2. 是否存在影响 BQ25606 充电电流精度的已知问题、勘误表或器件修订版本?

  3. 是否有建议的方法来验证充电器是否在限流模式(ICC、IINDPM 或热降额)下运行?

  4. 您能否为该器件已编程的充电电流提供预期的精度范围?

如果需要、我可以附加示波器捕获、布局摘录和测量日志。

感谢您的支持。

此致、
Gabriele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriele、

    请提供原理图。 由于重负载降低了充电电流、该器件可能处于 IINDPM 状态。 请禁用您的负载并查看您是否实现了所需的充电电流。 此外、如果处于 CV 模式、充电电流将开始逐渐减小。 请通过测量 BAT 引脚来确保处于 CC 模式。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的反馈。

    请找到随附的原理图。

    为排除任何外部负载条件、我在微控制器强制进入复位状态的情况下测试了电路板、以便所有下游负载保持禁用状态。
    在这种情况下、BQ25606 仍无法达到预期的快速充电电流。

    我还使用完全放电的电池进行了测试。
    在 BAT 下低于 3.0V 时、充电器提供大约 9mA、这与 快速充电电流 (180mA) 的~5%完全对应。
    一旦 VBAT 升至 3.0V 以上、器件退出预充电模式、但充电电流仍与基于 RISET 设置的预期 ICHG 不匹配。

    因此、它似乎不是由负载、IINDPM 或进入 CV 模式引起的。
    该行为在多个电路板上是可重复的。

    如果您需要其他测量(波形,日志,布局...)、请告诉我。

    此致、
    Gabriele


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriele、

    电池上是否有热敏电阻? 如果不是、这就是问题所在。 需要使用提供的值通过热敏电阻对 TS 分压器进行偏置。

    在这段时间内、STAT 和 PG 线路在做什么? 如果 STAT 闪烁、这将确认 TS 故障。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的跟进。

    是的、我使用的电池包确实包含集成 NTC 热敏电阻、并通过建议的电阻分压器连接到 TS 引脚、如 BQ25606 数据表中所示。

    关于状态行:

    • STAT 保持低电平(LED 亮起)、不会闪烁

    • PG 也会保持低电平(LED 亮起)

    因此、该器件似乎不会报告 TS 故障。 充电操作处于活动状态、但实际充电电流仍低于通过 RISET 编程的预期 ICHG。

    此致、
    Gabriele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    作为额外的数据点、我还在运行期间测量了 TS 引脚:

    • TS≈2.9V

    • REGN≈4.9V

    因此、TS 处于 REGN 的 59%左右、这使其完全处于数据表中定义的有效温度窗口内。 这样可确认器件不应进入 TS 故障条件。

    如果您需要在充电期间进行 TS 与 REGN 的示波器捕获、请告诉我。

    此致、
    Gabriele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在下一个星期三之前回复您。 团队正在庆祝感恩节假期。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriele、

    您能否在充电期间分享器件的状态? VBUS、VSYS、VBAT 电压和 IVBUS?

    该问题可能是由充电器的 VINDPM 导致的、输入源是什么?

    此致、

    Wyatt Keller