器件型号: LMR51430
您好、
使用 LMR51430XF。 在确定 Lmin 时、Webench 或数据表公式 11 应该选择哪一个?
例如、VIN=24V、VOUT = 1.2V、IOUT=2A、FSW=500kHz、 且 KIND = 30%。
Webench 的 L=2.7uH、数据表公式的值为 3.8uH。 在考虑最小值时、我应该优先考虑哪个值?


此致、
Nishie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: LMR51430
您好、
使用 LMR51430XF。 在确定 Lmin 时、Webench 或数据表公式 11 应该选择哪一个?
例如、VIN=24V、VOUT = 1.2V、IOUT=2A、FSW=500kHz、 且 KIND = 30%。
Webench 的 L=2.7uH、数据表公式的值为 3.8uH。 在考虑最小值时、我应该优先考虑哪个值?


此致、
Nishie
尊敬的 Pramanik-San:
感谢您的支持。
1.我是否理解正确、如果纹波电流和输入/输出电压相同、可以使用 Webench 值?
由于 Webench 值小于根据公式 11 计算出的值、因此我认为可以忽略数据表中所述的 Lmin 定义。
如果在使用 Webench 值时出现问题、我担心该问题可能会被报告为与数据表不符。
例如、VIN=24V、VOUT = 1.5V、IOUT=1A、FSW=500kHz、 且 KIND = 40%。
Webench 的 L=2.7uH、数据表公式的值为 7uH。 我担心价值的差异很大。


此致、
Nishie