This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:BQ21040 可以为锂离子电池充电?

Guru**** 2811655 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587851/bq21040-bq21040-can-charge-li-ion

器件型号: BQ21040

BQ21040DBVR 是否可以为单节锂离子 18650 电池充电 2000mA(圆柱形)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的充电器通常可以为单节锂离子电池充电。 这取决于您想要的充电电流大小以及您感兴趣的其他特性。 请详细说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们制造了一个带可充电电池的键盘。 我们使用了一个 18650 锂离子电池(圆柱形,2000mA)。 BQ21040 充电器 IC 是否可以在 0.8A 和 4.2V 的电流下为此电池充电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编程的充电电压为 4.2V、可将输出电流设置为 800mA。 请注意、这是一款线性充电器、您需要管理输入电压以防止压降使器件过热。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、但我对充电器有疑问。 电池并联到输出电压、充电器的输出电压连接到系统负载。 我想知道我的充电器是否会在电池充满电后停止输出。 此时系统负载中的 Vout 流动是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要器件不按照第 8.4.8 节中所示终止、电流就应继续。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。