This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:在 ULN2003A 图 5-5 中、最大集电极电流图是否显示每个通道的值?

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589741/uln2003a-in-the-uln2003a-figure-5-5-does-the-maximum-collector-current-graph-show-the-value-per-channel

器件型号: ULN2003A

1.在 ULN2003A 图 5-5 中、最大集电极电流图是否显示每个通道的值? (例如,当 N=4、70°C 且 DUTY=100%时、每个通道的最大值约为 57mA。 57mA x 4 =总计 228mA。) 2、绝对最大额定值:每个通道的最大值为 500mA ,总最大值为 2.5A。 这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayumi-San:

    正确的是、流经每个通道的最大峰值电流不应超过 500mA。 但是、由于热限制、稳态电流不应超过图 5-5 中的限值、否则将超出建议的 Tj。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解 2 的内容。 问题 1 也是正确的、如下所示:•1. 在 ULN2003A 图 5-5 中、最大集电极电流图是否显示了每个通道的值? (例如,当 N=4、70°C 且 DUTY=100%时、每个通道的最大值约为 57mA。 57mA x 4 =总计 228mA。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayumi-San:

    是的、对于 1、您的理解是正确的。

    谢谢、

    Patrick