This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:TPS274160ARLHR 的应用问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS274160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581920/tps274160-application-issues-of-tps274160arlhr

器件型号: TPS274160

第一种故障现象:DO 输出过程中的损坏。

第一种现象是、该模块稳定运行半小时后、芯片的第四个输出通道将启用以在外部输出高电平并连接到继电器端子。 在通道输出之后、芯片会烧毁。 模块接线正常。 更换新模块后、未出现上述情况。

 

第二种故障情况:芯片由 24V 电源供电、但通道未启用。 向通道施加 24V DI 信号。 输入 DI 信号和芯片电源同时上电。 在通电时、芯片会损坏。 更换新模块、然后根据相同的操作重新测试。 未发现芯片损坏

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助检查此应用程序是否有任何问题、以及如何对其进行改进吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    对延迟深表歉意、我将在星期一 Dallas 时间回复此问题。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    对延迟深表歉意。 以下主题是否与您的问题有关?

     TPS274160:TPS274160 燃烧问题 

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这没有解决我的问题、请帮助我再看一下。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    对于问题 1、您可以发送 启用和禁用通道时的负载电流波形吗?

    什么是 D37、即被损坏的二极管? 或者、是否与原理图中所示的 D36 相同?

    对于问题 2、DI 信号施加到哪个通道?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法提供电流波形。 D37 仅在表面受损,但实际上,当它被拆卸和测量时,没有问题。 问题 2 适用于所有四个输出通道都有电压输入的情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    先发一句——帕特里克  今天已离职——我们应该能够在明天之前在这里作出回应

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    每个通道的标称和最大输出电流是多少?

    此外、如果向 VOUT1 施加高正压摆率信号、该通道可能会允许电流短时间从 VS 流向 VOUT 或从 VOUT 流向 VS。 您能否看到在输出 2-4 上施加 DI 信号时是否存在此问题?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、该通道的标称输出电流为 500mA、其最大值也不超过 500mA。

    2.在电源和电源引脚之间增加了一个反向二极管,反向耐受电压为 600V。 但是、当对通道施加 80VDC 时、芯片发生火灾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    1.还有一个问题 — 器件是否对输出进行 PWM 处理? 如果是这样、这会增加芯片内部的功率耗散、因为它会不断对电感进行退磁。

    2.这个 80V 电压是否连接在 VOUT 和 GND 之间? 由于芯片的电压高于器件可以承受的电压、这会损坏芯片。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、您能详细解释一下 PWMING 吗?

    2. 80Vdc 是测试电压。 在实际使用中、未连接这样的高电压;通常为 24V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    1.如果器件使用电感负载进行 PWM 调节、那么在所有器件关断期间、电感都会将器件 VOUT 拉低并激活内部 VDS 钳位。 如果要进行 PWM 处理并使用电感负载、请尝试在 GND 和 VOUT 之间放置一个反激式二极管或 TVS。 这将在 TPS274160 VDS 钳位激活之前耗散电感能量。

    2. 以前使用 80VDC 测试过的设备是否已损坏? 该器件无法承受任何引脚之间的 80V 电压。

    谢谢、

    Patrick