Other Parts Discussed in Thread: TPS25947, BQ25798, TPS2121
器件型号: BQ25798
主题中讨论的其他器件: TPS25947、 TPS2121
大家好
我正在设计一款使用 BQ25798 的设计、该设计具有两个相同电压电平的独立电源输入、我正在评估是否可以将输入级的传统背对背 N 沟道 MOSFET 替换为 TPS25947 等集成电子保险丝。 在标准配置中、每个输入都使用一对 MOSFET 来实现反向阻断和受控启动、但由于 TPS25947 已经集成了反向阻断、浪涌控制和过流保护功能、我想知道它是否可以完全替代该 MOSFET 布置。 我的主要问题是应如何在这种情况下连接 TPS25947、使其与背对背 FET 发挥相同的作用、同时仍允许 BQ25798 通过 ACDRV1/ACDRV2 控制输入路径、或者是否应将电子保险丝视为始终开启、BQ25798 仅处理电源路径决策。 如果有人用电子保险丝替换 BQ25798 输入 MOSFET、我将感谢您提供有关建议的连接方案、如何连接 EN/FAULT、以及在使用 TPS25947 作为初级保护和门控元件代替分立式背对背 FET 时是否存在任何注意事项的指导。
提前感谢。
此致。