This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:将 TPS22990N 的 GND 引脚连接到–0.5V 是否会影响其性能?

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591333/tps22990-does-connecting-the-gnd-pin-of-the-tps22990n-to--0-5v-affect-its-performance

器件型号: TPS22990

如果将 TPS22990N 的 GND 引脚连接至–0.5V 并将 VBIAS 引脚连接至 5V、这是否会影响 TPS22990N 的性能、包括导通状态电阻和 VIN 关断电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhongfei:

    理想情况下、接地应为 0V。 这不会影响导通电阻 或关断电流参数。 但是、这会导致系统整体电平位移、您需要确保不违反绝对最大额定值。

    谢谢、

    Rishika Patel