This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116:轻负载时会产生噪声。

Guru**** 2813065 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590836/lm5116-lm5116-the-inductor-makes-noise-at-light-load

器件型号: LM5116

PDU_PDu.pdf Super_Motion 

尊敬的 TI 团队:

 

我有一个问题释放了 LM5116、即随附的原理图。

输入:42-60V、输出:12V-10A。

在轻负载 (2A 至 6A) 下进行 I TEST 时、电感器会产生噪声。 我不知道原因。

请帮助我解决此问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milan、

    请您分享您的设计的计算器文件。  该计算器可在产品泡沫器中找到。

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5611.LM5116_5F00_quickstart.xls

    您好、David。

    请检查我的计算结果、如附件所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、米兰


    电路看起来不稳定。 我假设输出 EL 电容器的 ESR 为 100m Ω。 请分享一下器件型号 是多少 EL?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

     输出 EL 电容器的器件型号为 UWT1H101MNL1GS。 当我测试此电容器也很热。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar、请回复。

    看起来您已超过 COUT 中的 RMS 纹波电流额定值。  检查 COUT 的 RMS 纹波电流额定值。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你指出,大卫!


    Milan,

    EL 电容器的纹波电流额定值应高于 1.7A、但这只是 140mA 而已、这就是电容器变热的原因  

    请选择具有 1.5 倍所需额定纹波电流的电容。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    我将 EL 电容器更改为另一个具有 3.1A 纹波电流的电容器、这对于过热电容是可以的。

    但是、当我在低负载 (ILOAD=2A、3 和 4A) 下进行测试时、电感器仍然会产生噪声、请检查此问题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、米兰

    我有几个建议

    1. 将 Cramp 更改为 470 pF  
    2. 将补偿网络更改为以下值
      1. Rcomp 10. k Ω
        Ccomp 10. NF
        瑞士法郎 100 pF

    在更改前后捕获以下波形

    1. VOUT
    2. 软件
    3. IL
    4. 补偿

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    以下 是变化前的波形:

    VOUT_RIPPLE

    VOUT_RIPPLE

    软件:

    补偿:

    更改后:

    VOUT_RIPPLE

    软件:

    补偿:

    噪声已消除。

     谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴它帮助了我们!

    如果您还有其他问题、请告诉我。  

    谢谢你


    此致

    Onkar Bhakare