This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120:TPS2120 作为单通道器件

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2120, TPS25948, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588360/tps2120-tps2120-as-single-channel-device

零件号: TPS2120
主题中讨论的其他器件: TPS25948、TPS25947

将 TPS2120 多路复用器用作单通道专用器件是否有建议的设计/配置?

我想在单个通道上使用过压、过流保护和反向阻断功能来实现“受保护的理想二极管“。  (~8V @~800mA 电源)。 我有空间限制、这是我能找到的最小封装和最小的总体布局面积解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hanna:

    请查看 TPS25947 或 TPS25948。 这些器件采用 2mm x 2mm 封装、满足您的要求。

    BR、

    Rakesh