Other Parts Discussed in Thread: LM5155
器件型号: LM5155
您好:
HelloI 希望在最坏的工作电压最低为 3V 的情况下从电池获得最大 200V、10 –30mA。
您好:
我已经通过以下链接讨论了一些内容:
随着这一主题的闭合、我想进行更多深入探究、以便更好地了解仿真和电路是否正常工作。 我已将结论表和我的所有详细设计信息附在其中、供您验证和输入。
我选择了以下部件:
LM5155_56_for_evm Excel_Quickstart_Calculator_16102025.xlsx(适用于 Flyback_Regulator_Design_)
为了匹配输出要求、占空比从 40%初始值更改为 87%、电感器电流纹波比从 60%更改为 200%、因此峰值初级电流变为耦合电感器的 1.03A < 1.3A 饱和电流。
RS 和 RSL 从 2m Ω 初始值和 2.384K Ω 更新为 34m Ω、因此实际峰值电感器电流限制低于 Isat = 1.3A。
Rcomp、Ccomp 和 CHF 保持不变:1.2k Ω、Ccomp = 220nF、720pF。
除了在原理图中所示之外、我不添加任何其他器件。
因为我使用带有 MOSFET、二极管和电容器的 LPR6235-253L 耦合电感器、使用非隔离式单级反激式输出生成 200V 输出。
MOSFET:IPD60R360P7ATMA1
二极管:FR1M

我希望它可以正常工作、没有任何问题。
请验证并提供您的反馈。
谢谢
尊敬的 Moritz: