This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54622-PIN:关于:EP 的额定电压

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592441/tps54622-ep-re-voltage-rating-of-the-pin

器件型号: TPS54622-DMD EP

尊敬的团队:  

请找到随附的图像

 image.png

我计划使用 27nF 16V 电容器作为 Ccomp

我无法从数据表中获取任何电压要求信息、以验证 16V 是否正常。

请对此进行研究、  

希望尽快得到你一方的答复。

谢谢。此致、  
Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahrajan:

    我希望您已根据本节 “8.2.2.10 补偿元件选择“选择了 27nF

    为何不使用额定电压为 25V 的电容器。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:  

    我根据 TI 的 Webench Power 设计人员提供的电路选择了 27nF。

    必须达到 25V 额定值吗?

    之前我选择了 50V 器件、但其封装更好、在优化封装时、我得到了 16V 替代器件、采用更小的封装、因此我想确认这样是否可以。

    谢谢、此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Maharajan。

    16V 也没关系。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    感谢您的确认。

    此致、  
    Maharajan P