This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:DIM 输入的最短导通时间

Guru**** 2811595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592070/tps92200-minimum-on-time-of-dim-input

器件型号: TPS92200

您好的团队、

 数据表的第 5 页中
image.png

这是一个拼写错误、应该是“TPS92200D1"而“而不是“TPS92200D2"?“?

客户想知道最小调光占空比。 他们认为 20kHz 输入时的最小占空比应为 0.6%(300ns / 50us)、但他们想仔细检查。

此致、
森田市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家将很快检查这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Morita

    是的、这 应该是一个拼写错误、应该是“TPS92200D1"而“而不是“TPS92200D2" 。“。

    TPS92200D2 的保证调光范围为 1%–100%:

    谢谢、此致。