This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540:关于输入滤波器设计

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590250/ucc21540-regarding-input-filter-design

器件型号: UCC21540
主题中讨论的其他器件: UCC21520

您好、

我对为 INA/INB 设计输入滤波器有疑问。

数据表指出:“建议用户避免对信号进行整形以尝试减慢(或延迟)输出端的信号。 “这是什么原因?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、山口山、

    我们建议使用 PWM 信号严格驱动输入信号。

    应使用输入 RC 滤波器来提高到达引脚的信号的抗噪性能、而不是对这些信号进行整形以降低噪声。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroki-san、

    感谢您的建议。

    由于我使用的 PWM 信号很大、因此我正在考虑使用电阻器进行电压分压。

    这是否可以接受?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、山口山、

    感谢您的跟进!

    如果信号过大、则使用分压器是有意义的。

    我还建议考虑 UCC21520、它具有更宽的 VCCI 电压范围、还允许更宽的输入 PWM 信号范围。 由于输入引脚上的绝对最大额定值是相对于 VCCI 的、因此根据使用更大 VCCI 值的灵活性、可能无需降低 PWM 电压摆幅。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    こんにちは、ヒロキさん。μ s

    本当にありがとうございました。とても助かりました。μ s

    UCC21520も検討してみます。μ s