This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148-Q1:电流输出能力

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25148-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592230/lm25148-q1-current-output-capability

器件型号: LM25148-Q1

您好的团队、

是否可以问 LM25148-Q1 的最大电流输出能力是多少? 使用 12V 输入和 5V 输出时、它是否可以连续输出 20A(100W 负载)? 如果可以、请提供相关的测试波形。 如果没有、请推荐其他能够实现此功能的器件。 谢谢你。  

BRS

弗洛伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗洛伦斯

    5V/20A 应该很好、但这取决于热性能和功率级元件选型。

    此致、

    Tim