This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:用于三相 PFC 的 IC

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591652/ucc28070-ics-for-3-phase-pfc

器件型号: UCC28070

您好、TI 支持团队。

与单相 PFC 系统的 UCC28070 IC 类似、TI 是否有用于三相 PFC 运行的模拟 IC(如 Vienna 整流器)。  

是否有任何在不使用微控制器的情况下实现三相 PFC 运行的替代方法。 如果是、请提出建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    UCC28070 是一款单相 PFC 控制器。  要与三相输入配合使用、每个输入相位 (A-B、B-C、C-A) 都需要单独的 PFC 控制器来校正功率因数并减少谐波失真。  一个控制器无法同时为所有三个相位提供正确的 PFC。   
    每个控制器的本地接地基准与其他相的接地基准无关、因此它们的输出不能连接在一起。
    每个 PFC 输出必须馈入隔离式 DC/DC 转换器、并且三个转换器的输出可以连接到公共 GND。  

    更多信息、请参阅以下主题:

    三相 PFC

    此致

    Sagar