This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:RM 自增量问题报告

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586849/bq27426-rm-self-increment-issue-report

器件型号: BQ27426

尊敬的 Dominik:

这是另一个案例的转账。

FAE (Jerry Hu) 应已就 RM 自动递增(增加)问题与您沟通。 请根据我们的问题提供问题说明报告。

报告应包括以下内容:

·根本原因(说明,使用 IC 系统方框图、哪个电路/模块导致分钟电流、分钟电流和 RM 自增量之间的相关性以及证据/依据。)

·RM 自动递增问题对燃油表 IC 的影响(如果没有影响,请解释原因。)

·解决方案/对策和理由

·对策对燃油表 IC 的影响(如果没有影响,请解释原因。)

·未预先通知我们的原因、因为这是一个已知问题。

·是否存在任何其他已知问题?

附件是我们的测试日志。 如果需要任何其他材料、请告知我们!

TI 演示 RM 添加 Test.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内的其他成员、并将  在可能的情况下在团队内跟进。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我们尚未收到对上述问题的答复。 您能否尽快回复? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我不确定这里的问题实际上是什么。 我不相信你曾经说过问题是什么、能否详细解释一下?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    我重新补充下问题背景。μ s

    背景:μ s

    1、我们电池的使用场景:长时间不充电也不放电、仅电池自损耗会消耗电池电量。当从FuelgaugeIC获取的FIltered RM值低于阈值后、会触发补电、补电电量仅50mAh左右。Ω

    2、我们在测试时、发现长时间处于不充电不放电的静置状态下、从FuelgaugeIC获取的FIltered RM会自增、并且值会累计。

    使用TI demo板进行验证、依然有相同的现象。μ s

    附件是TI demo板的测试日志和我们使用的Fs文件。μ s

    3、在e2e上沟通的结果:因IC的硬件和固件的误差、错误的检测到一个微小的电流、导致passedcharge发生了变化。

    另一个case是在e2e的沟通内容。μ s

    作为问题背景的补充。

    背景:
    1、我们的电池使用场景:长时间不充电或放电;只有电池的自放电耗电。 当从 Fuelgauge IC 获得的滤波 RM 值降至阈值以下时、将触发辅助充电、辅助充电容量仅约为 50mA
    2、在测试过程中、我们发现、当电池处于休眠状态而长时间不充电或放电时、从 Fuelgauge IC 获得的滤波 Rm 值会自发增加并随着时间累积。
    使用 TI 演示板进行的验证显示了相同的现象。
    附件是 TI 演示板的测试日志和我们使用的 fs 文件。
    3、e2e 上的通信结果:由于 IC 硬件和固件错误、检测到微小电流错误、从而导致 passedcharge 发生变化。
    另一个情况 是 e2e 上的沟通内容。