This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:WEBENCH 上的最短导通时间和关断时间

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591536/lmr14050-minimum-on-time-off-time-on-webench

器件型号: LMR14050

我为 LMR14050S 使用了 WEBENCH。
 输入电压: 28V
 VOUT: 5V
 输出电流: 3A
我会看到“User Preferred Frequency“为 0.2-1.179、而不是 0.2-2.2。
因此、我设置的不能超过 1.2MHz。
最短的时间和最短的时间可能是原因之一?
WEBENCH 中是否考虑了这些情况?

WEBENCH_LMR14050.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它 与 功率耗散有关。 在较高的频率下、效率会更低。 计算出可接受的频率范围时要考虑环境温度和工作条件。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Niranjan

    感谢您的答复。

    我确定。

    因此、这意味着频率范围没有考虑最短导通时间和关断时间?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它也考虑到了这一点。 最小值 TON 的典型值为 75ns、因此对于 5V 输出、它会在 2.2MHz 处达到 30V 左右。  28V 时、 最小 TON 不应限制频率。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan

    感谢您的答复。
    我知道从最短导通时间的角度来看、2.2MHz 是上限。

    所以、我再问一个问题。
    数据表中的公式 6 只是计算最小导通时间限制的方法?
    通常、将 WEBENCH 考虑最短导通时间(与其他 TI 降压转换器一起使用)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是、等效 6 是用于计算最大值的公式 Fsw。 但是、将其简化为 FSW_max = VOUT VIN*Ton) 也应该能够给出足够好的估算。

    需要注意的一点是、即使达到 MIN_TON、输出仍将被调节。 但是、会跳过一些开关脉冲来对此进行补偿、并且开关频率将不一致。

    Webench 通常会考虑 min-ton。 在某些情况下、考虑到脉冲跳跃或频率折返、即使它允许您将频率设置得更高、在查看系统信息时、频率也会更低。

    此致、

    Niranjan