This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:LM7310:LM73100:过压闭锁

Guru**** 2770595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947, LM7310, TPS2521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591912/lm7310-lm7310-lm73100-overvoltage-latch-off

器件型号: LM7310
主题中讨论的其他器件: TPS25947TPS2521

继续主题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579025/lm7310-lm73100-overvoltage-latch-off

很抱歉耽误响应。 我们能够测量所请求的信号。 CH1:输入电流、CH2:输入电压、CH3:输出电压、CH4:PG。

我们还尝试在输入和输出端添加建议的 22uF 电容器、但这似乎对该问题没有任何影响。

OVP 锁存:
LM73100_OVP_Latch.png

放大 OVP 锁存: LM73100_OVP_LM73.png Latch_Zoom

OVP 非锁存:
LM73100_OVP_LM73.png No_Latch

OVP 非锁存放大图:
LM73100_OVP_LM73.png No_Latch_Zoom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karl

    似乎快速跳变导致了该问题。  输入端电压的轻微跳跃或输出端电压的下降会在 OVLO 发生时触发快速跳变比较器。

    添加 100uF 的输入电容器可以防止我的设置中出现输入电压跳跃  

    解决方案:

    • 增加电容(输入或输出端)-->由于布板空间的限制、很难增加到 100u F
    • 在此问题发生时关闭负载
    • 更改为 TPS25947 或 TPS2521(OVC 而不是 OVLO、具有与 LM7310 类似的 1ku 价格)

    您能告诉我哪一种解决方案对你们来说是可行的吗?

    此致

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    我们在 USB 输入上的电源优先级电路中使用 LM73100。 因此、我们无法向输入端添加一个 100 μ F 电容器、因为这样会超出 USB 规范的浪涌要求。

    切换到 TPS25947 或 TPS2521 可能会很有趣。 在这两款器件的数据表中、我可以看到它们也具有快速跳变功能。 是否有办法绕过它或降低它的敏感度?

    BR。

    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:  

    TPS25947 具有以下功能:当器件由于快速跳变比较器而关闭时、重试一次、这样可以在这种情况下提供帮助。

    此致

    Sailendra