This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:bq76905 — 除非同时启用 DSG 和 CHG FET、否则无法充电

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76905, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592120/bq76905-bq76905-unable-to-charge-unless-both-dsg-and-chg-fets-are-enabled

器件型号: BQ76905
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

标题:bq76905 — 除非同时启用 DSG 和 CHG FET、否则无法充电

您好:

我正在使用 bq76905 设计用于 2 节锂离子电池(公共端口)的 BMS、我在充电路径方面遇到了问题。

在放电测试期间、当我使用 BQStudio 切换 DSG FET 时、负载输出与电池电压完全相同。 但是、在充电期间、如果我只启用 CHG FET、充电器 (ToolkitRC Q4AC) 将无法检测到电池。 仅当 CHG 和 DSG FET 同时启用时、电池才会开始充电。

这不适用于公共端口 BMS、因为两个 MOSFET 都导通后、系统允许电池同时通过同一路径充电和放电。

我的问题是:

  1. 是否有办法配置 bq76905、以便充电器只在启用 CHG FET 的情况下检测电池并为电池充电?

  2. MOSFET 栅极和源极之间的 10Mohm 电阻器(我的原理图中的 R44 和 R39)的用途是什么? 数据表和 EVM 指南中推荐使用这些值。

我随附了原理图以供参考。 我正在使用 ToolkitRC Q4AC 智能充电器为电池充电。

如能提供任何指导或作出任何澄清、将不胜感激。
谢谢!

BQ76905 器件 Board.pdf 

image.png