This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:SYS 简短描述

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, PMP22419, CSD87355Q5D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590166/bq25710-in-sys-short

器件型号: BQ25710
主题中讨论的其他器件: PMP22419CSD87355Q5D

  我使用官方网站上 PMP22419 电路板的参考资料、亲自焊接了主板并使用了 BQ25710、完全按照参考资料进行了操作。 上电后、当我使用 Battery Management Studio 软件读取 BQ25710 IC 信息时、出现一个错误、指示“SYS 短路“、并且充电指示灯在大约 4 秒后熄灭。 我认为这可能是因为电池没有连接、但当我连接电池时、电路板立即开始吸烟。 电池电流直接流经 MOSFET、为前端的 IC 供电。 在正常情况下、MOSFET 在没有得到控制的情况下不应导通、因此我怀疑 IC 无法正常工作。

 BQ25710.rar 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hellon Min、

    您是否检查了 SYS 是否短接至 GND? 您是否有其他电路板可供测试、或者是否能够更换 IC?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moyer:

    目前、测量显示没有短路;MOS 似乎无法正常工作。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Min、你好:

    使用的 MOSFET 是否与 BOM 中列出的 MOSFET 相同?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、使用与参考材料(型号:CSD87355Q5D)中相同的 MOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Min、你好:

    目前、测量结果未显示短路;只是 MOS 似乎无法正常工作。

    您能解释一下它是如何不能正常工作的吗?

    状态寄存器是否仍指示 SYS 短路?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、在连接电池的情况下、电池的电流可以通过 MOS 流向 IC 的前端。 在正常情况下、如果没有 IC 控制、MOS 将不会导通。 使用 5V 电压为电路板供电后、指示灯会亮起一段时间、然后熄灭、后极的输出电压为 1.35V。 此时、寄存器的短暂指示仍亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Min、你好:

    这听起来一个或两个 MOSFET 已损坏、您是否尝试过更换它们? 或者检查它们是否损坏?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经更换了其中两个、我们在更换前测试了 MOS;两者都可以。