This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23731:带有变压器的 TPS23731 参考设计

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23731, TPS23731EVM-095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590806/tps23731-tps23731-ref-design-with-the-transformers

器件型号: TPS23731

团队、

我的客户开发了一个新项目、涉及 1 类、15.4W、5V 输出、工程师希望使用现有的 TPS23731 解决方案。 您能提供参考设计和推荐的变压器吗? 谢谢!

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    感谢您的联系。

    我会在 2-3 个工作日内回复您。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhining:

    正确的请求应为具有 13W、5V 输出的 802.3at PD 1 类。 以前的设计使用变压器 LDT1038-50R 作为 2 类 25.5W 的 EVM。 对于新的 13W 设计、工程师希望减小变压器尺寸。 谢谢!

    此致、
    Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    感谢您的耐心。

    对于 13W 5V 输出、我建议遵循 TPS23731EVM-095 并更换变压器。

    以下是推荐的变压器:

    1、Linkcom 的 LDT1018-50R

    来自 Wurth Elektronik 的 2.750318525。

    这两款器件都针对 5V/13W 负载设计、具有辅助绕组和次级侧驱动绕组。

    它们还可以替换 FET 以实现低额定电流、从而降低成本。

    此致、

    Zhining