This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:TPS7A02 在输出中跳变

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333, TPS7A02, TPS783, TPS7E81

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591099/tps7a02-tps7a02-jumps-up-in-output

器件型号: TPS7A02
主题中讨论的其他器件: INA333TPS783、TPS7E81

我 将 TPS7A02 (1.2V) 馈入 INA333 的 Vref。 这一直很好、直到 ina 333 输出高于 1.2V。 然后、LDO 从 1.2V 跳至 1.29V。 我可以通过在输出端和接地端之间焊接一个 500k 电阻器来解决此问题、从而产生更稳定的输出电流、但这不是拥有如此低电流的器件。 是否有其他简单的解决方案可为 INA333 提供 1.2V 电压? 为什么会发生这种跳跃? 除了添加输出电阻器之外、是否还有其他可以解决此问题的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jasmin:

    感谢您的提问!

    我认为问题在于 TPS7A02 无法灌入电流、当施加反向电流时、该器件被驱动至高于稳压值。 当 VREF>VREF 且 VOUT 无法调节时、可能会出现 INA333 试图将电流灌入 VREF 的情况。 我认为 500kΩ 电阻器可通过提供灌入少量电流的路径而不驱动反向电流通过 LDO 来解决问题。

    在不知道 INA333 的配置方式和要测量的所需电流范围的情况下、很难找到最简单的解决方案、但更改 REF 电压或增益设置可能有助于使其超出可用范围。 另一种选择是找到一个能够处理这种情况的 LDO。我知道 TPS7E81 具有有关灌电流的规格、但我需要了解更多信息 才能提供更好的建议。 TPS783 还具有一个反馈分压器、该分压器通常可以灌入非常小的电流、并且具有与 TPA7A02 DBV 选项等效的引脚对引脚功能。

    此致、

    Gregory Thompson