This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:使用 LMZM23601V3 生成不同的电压

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591817/lmzm23601-use-lmzm23601v3-to-generate-different-voltage

器件型号: LMZM23601

您好的团队、

客户的电路使用 LMZM23601SILR(可调型)生成 4.9V 输出、但在其原型中、他们错误地安装了 LMZM23601V3SILR(3.3V 固定型)。

因此、尽管这是不规则的使用、他们希望使用如下所示的外部电阻器将输出调整到 4.9V、并仅将其用于原型设计。 对于大规模生产、它们将使用正确的 LMZM23601SILR(可调型)。

当然、规范中未介绍这种用法。 您能否检查一下、是否有关于将 LMZM23601V3SILR(3.3V 固定型)用作 5V 输出的任何问题、如下所示?

image.png

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的计划应该可以。

    您可能需要调整电阻器的值以获得精确的输出电压。

    此外、最好在 PCB 上的 4.7k 上放置一个前馈电容器。

    如果这只是一个原型,那么你应该能够“破解“在任何你需要的值。

    谢谢