This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013C:Qi +锂离子电池

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ51013C, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593475/bq51013c-qi-li-ion-battery

器件型号: BQ51013C
主题中讨论的其他器件: BQ25606BQ51050B

您好、

我正在考虑使用 Qi 为单节锂离子电池充电的电路。 我使用的是以下产品、但我想知道您是否可以推荐任何替代产品。

P9221-R+BQ25606

我正在考虑 BQ51013C 和 BQ25606RGER 的组合、但我想了解其他在成本和封装尺寸方面具有优势的产品。

所需的规格如下所示。
-Qi V1.2
-输入功率约为 5W(典型值:5V、1500mA 输入)

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(嗨)Nishie

    您需要多大的充电电流?

    我们还提供 BQ51050B、这是一款无线电源+电池充电器。