This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:关于 LM5116 的问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593611/lm5116-question-about-lm5116

器件型号: LM5116

您好:

以下 PDF 显示了已重新调整的 L5116 芯片外围设备的参数。 您能否请检查是否需要再次调整或添加任何电路。 谢谢!!!

05 - PoE PD _ PoE 和 LM5116_NEW.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy  

    它看起来很好。

    • 与 41.2V 最小输入电压相比、17V 线路 UVLO 电平较低。 请仔细检查。  
    • 我认为这两个节点未连接。 请仔细检查。  

    • 请考虑添加一个与 R660 并联的反向栅极二极管  

    - EL