This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS758:EOL

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593400/tps758-eol

器件型号: TPS758

尊敬的团队:

我选择了 TPS75801KTTRG3 进行设计、以便将 5V 转换为 3.8V。 我将在未来 10 年需要此部件。 将会处于活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此器件处于 EOL 状态、但鉴于它是我们的一款较旧的器件、建议使用其中一款较新的器件、专门用于寿命长的项目。 一种较新的新一代建议是 TPS7A5301RPSR、它也可以处理高达 3A 的负载电流。

    下面的快速规格比较可供参考:

      TPS7A5301RPSR TPS75801KTTRG3
    Iout (Max)(A) 3. 3.
    输入电压(最大值)(V) 6.5. 5.5.
    输入电压(最小值)(V) 1.1. 2.8.
    输出电压(最大值)(V) 5.15 5.
    输出电压(最小值)(V) 0.8 1.22
    固定输出选项 (V) 可调节 可调节
    PSRR @ 100
    kHz (dB)
    28 12
    噪声 (uVrms) 4.4. 35
    精度 (%) 0.5 3.
    压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    60 150
    IQ(典型值)
    (mA)
    2.8. 0.12
    输出电容器类型       陶瓷电容器 非陶瓷
    热阻
    θJA(°C/W)
    46.5. 39
    工作温度
    范围 (C)
    –40°C 至 125°C –40°C 至 125°C
    封装尺寸:mm2 5.5 mm2:2.5 x 2.2 (VQFN-HR|12) 155 mm2:15.24 x 10.16 (DDPAK/TO-263|5)
    额定值 目录 目录
    功能 使能、折返过流保护、输出放电、电源正常指示、软启动 使能

    此致、

    Andres