This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25763Q1EVM:范围 2 的实际上升电压高于设置值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS257XX-Q1-GUI, TPS25763Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593330/tps25763q1evm-actual-rising-voltage-of-range2-is-higher-than-setting

器件型号: TPS25763Q1EVM
主题中讨论的其他器件: TPS257XX-Q1-GUI

尊敬的专家:

我的客户正在确认 TPS25763EVM、但有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我们目前正在测试 TPS257xx-Q1-GUI + TPS25763Q1EVM + DisplayPort 监测器。

若要检查 IC 的工作电压范围(最小侧)、请按照附图所示设置 VIN。
电源 (VIN) 上升:7.60V
电源 (VIN) 下降:6.05V

当电源电压 (VIN) 下降时、电压几乎与设定值相同。

另一方面、当电源 (VIN) 上升时、它比范围 2 设置高 1.3V 以上。

您能告诉我原因是什么吗?

kpppopickgdhepia.png

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系统会复制此标签 3 次。  我将结束其中 2 个会议。