This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:用于生成 VGL VHG、CSP 和 VSN 电源的 TFT LCD 电源 IC

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131-Q1, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592673/tps65131-q1-tft-lcd-power-supply-ic-for-vgl-vhg-csp-and-vsn-supply-generation

器件型号: TPS65131-Q1
主题: TPS65131 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

 

我们使用的是 TFT、其中需要 VGH 和 VGL=+/–15V、VSP 和 VSN =+/–6.5。 如果是这样、请使用最合适的。 需要 3.35V 或 5V。 如果您需要任何引信信息、请告诉我。  应用程序为 Insturment cluser(对比度查看器)

 

此致

Manoj A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    请参阅以下文档、这些文档将指导您如何使用外部电荷泵设计 TPS65131-Q1 来生成 VGH 和 VGL。

    《采用 TPS65131-Q1 和电荷泵的双极 TFT LCD 电源设计指南》

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrik、我们的要求是  

    TFT 源和门控电压和电流规格:

    VSN/VSP 为–6.5/+6.5V @< 200mA

    VGL/VGH 为–14.5/+15V @< 200mA

    。 请查看 TPS65131 是否适用于此应用。 此外、CAN 连接器会通过电子邮件接收我们的原理图审阅和进一步的指南。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    200mA 电流是连续电流吗? 如果是这样、您可以使用 2 个 TPS65131-Q1、1 个用于 VSP/VSN、另一个用于 VGH/VGL、200mA 将不会出现问题。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrik:

    因此、我们知道使用两个 TPS65131-Q1 是生成 VGL/VGH 和 VSN /VSP 的具有成本效益的解决方案。

    此外、我们还准备了原理图、请告诉我如何支持查看相同的原理图。  

    此致

    Manoj A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    如果您需要原理图审阅、您还可以在此处发布或创建另一个主题以获取支持。

    此致、

    Emma Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongiia:

    不要将其公开以避免客户提出问题。 您可以通过电子邮件联系吗? 将通过电子邮件共享。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    完全理解您的疑虑。 请在 patrick-yao@ti.com 上分享您的原理图 、Patrick 将帮助您进一步提供支持。 在这里、我还会关闭此处的主题。

    此致、

    Emma Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hongjie 和 Patrick、