This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012:使用 LP5012 驱动 LED 的阳极

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593149/lp5012-using-lp5012-to-drive-anode-of-the-leds

器件型号: LP5012

您好、

我们在共阴极配置中使用了一系列 LED。 我想使用 LP5012 驱动 LED 的阳极。 我正在尝试使用 LP5012 来驱动 LED。 我是否可以使用 PNP 晶体管反转来自 LED 驱动器 OUT 引脚的逻辑、并使用它来驱动 LED 的阳极? 我有一个额定电压为 3V3 的 MCU、并且 PCB 中有 5V 和 3V3 电源轨。

请在这方面指导我。

此致、

Prahaladh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是因为您需要更高的电流来驱动 LED 、还是需要更高的 LED 电压来查看 LP5012 的不同配置方式?

    是的、LP50xx 的输出引脚可用作“GPIO"以“以驱动 PNP。  

    此致、

    Emma Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Emma、

    感谢您的答复。

    提出该问题的原因是 LED 配置是共阴极、LED 驱动器是 GND 开关。 我想知道我们是否可以使用额外的电路并使其正常工作。

    如果 LP5012 可以为 PNP 提供 GPIO、则没关系。

    此致、

    Prahaladh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Prahaladh:

    感谢您的分享。 对于“LED 驱动器是 GND 开关“这句话、您意味着什么?

    此致、

    Emma Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emma:

    GND 开关是接地开关、这意味着 LED 驱动器将 LED 阴极与 GND 连接/断开。

    此致、

    Prahaladh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Prahaladh:

    我懂了。 谢谢你。 然后我将关闭该线程。

    此致、

    Emma Wu