This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER:Webench 使用不正确的 Rdson 值来计算功率耗散

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER, TPS43060, CSD18543Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592615/webench-circuit-designer-webench-uses-incorrect-rdson-value-for-power-dissipation-calculations

部件号:WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER
主题中讨论的其他器件: TPS43060CSD18543Q3A

使用 webench 对 TPS43060 设计进行仿真时(以 10.8V 至 13.2V 输入和 30°C 时的 28V 4A 输出为参考)。  

我对 M1 的 Tj 越低越感兴趣、因此我为 M1 选择的 MOSFET 为 TI CSD18543Q3A、其数据表中的 Rdson 为 8.1mR。  但是、在“Operating Values“选项卡中、“MOSFET"M1 RDSon“ RDSon 下的值为 2.16m Ω、用于计算不正确的导通损耗和不正确的 Tj。

其他晶体管相似:英飞凌 BSC097N06NS 的数据表 RDSon 为 8.0mR,但 webench 显示它为 2.04m Ω,具有相应的错误传导损耗和 Tj。  

因此、webench 在设计需要考虑功率耗散的电路时不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    感谢您使用 e2e 论坛。

    虽然 Webench 是一款用于原理图设计和初始值选择的有用工具、但它可能无法达到 所需的损耗计算精度。
    与 webench 工具并行、我们有一个快速入门设计计算器 Excel 工作表、它比 webench 输入的条目更多。
    请查看此文档:
    https://www.ti.com/tool/download/SLVC471

    希望该工具可以进一步帮助您完成所需的计算。

    此致、
    Niklas