This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010505:DCR01 系列 1W DC/DC 转换器过热

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: DCR010505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589583/dcr010505-dcr01-series-1w-dc-dc-converter-overheats

部件号: DCR010505

由于部件过热、我们最近发生了一组 DCR010505U 现场故障。 我遇到的第一个问题是、在过去 4 年中、此部件有任何变化? 自 2010 年以来、我们一直在使用该部件、直到最近才有任何问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    无更改。 您能否提供有关观察到的故障的更多详细信息。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们在一个电路板上使用其中的两个 DCR010505 转换器、该产品自 2010 年起一直供应给客户。 直到大约 2024 年  、我们才发现现场故障分析有任何问题、而且现在自 2024 年以来、现场故障分析一直很多。 我们注意到、 一个或两个转换器运行得非常热(关于 110°C) 并)并会发生故障。 此应用是在< 85°C 时使用的工业控制。 去年、我们将连接到 SYNC 引脚的 MOSFET (Q63) 更改为电容较低的器件 (~4pF)、但这些器件尚未现场展示。我可以提供电路图、但似乎无法将其粘贴到此消息中。\

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您分享详细信息。

    器件达到 110 度并失败时的环境温度是多少。 一旦温度正常或完全损坏并需要更换、器件是否会重新启动。 如果完全损坏、能否检查引脚阻抗与 Vcc 和 GND 引脚间的关系。 PCB 设计或工作温度相对于先前条件是否有任何变化?     

    请使用“插入“选项卡上传原理图。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinu:

    附件是我们去年的一份技术报告、描述了我们的调查结果。 我们已经将 MOSFET 更改为具有较低电容的器件 (~4pF)、但这些器件尚未排除在现场。

    e2e.ti.com/.../TR_2D00_2024_2D00_26C.pdf

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您分享数据和报告。  

    您能否检查并确认器件在没有频率同步功能的情况下独立工作、并且温升正常?

    仅当使用 SYNC 功能以及有多少器件与 SYNC 功能连接在一起时、才会观察到这种温升和故障。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinu:

    我们仅使用 SYNC 引脚为 Vout 提供 20ms 的延迟。 我们可以观察从 SYNC 引脚断开该电路时会发生什么情况。 假设我们消耗的电流接近 1W、那么该 1W 器件的正常温升是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对于 DCR010505、θ JC 为 26°C/W、θ JA 为 61°C/W。

    谢谢。