This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63635-Q1:具有较高额定电压的 LM63635-Q1 的 P2P 替代产品

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM63635-Q1, LMR38020, LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593408/lm63635-q1-p2p-replacement-of-lm63635-q1-with-higher-voltage-rating

器件型号: LM63635-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LMR38020LM76003

您好、  

您能否证实我们是否能得到任何具有较高额定电压 (40V) 的 LM63635-Q1?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ashish 的留言。 我会仔细研究一下、然后回到您的身边

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ashish


    LM63635‑Q1 本身限制为 36V 工作输入电压 (HTSSOP 的最大 VIN 为 32V、WSON 的‑最大 VIN 为 36V)、最大绝对额定值为 38V / 42V、具体取决于封装。 同一 LM636x5‑Q1 系列中没有具有更高 40V 工作电压/ABS‑最大额定值的引脚‑μ A 至‑μ m 引脚器件。

    则必须使用不同的引脚排列器件。 请查看 LM76003 或 LMR38020 作为替代方案。

    谢谢。此致

    Naresh