This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:测得的电流与 TPS92641PWPT 设计中的理论电流不匹配、但电压输出正确。

Guru**** 2812405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590707/tps92641-the-measured-current-does-not-match-the-theoretical-current-in-the-tps92641pwpt-design-but-the-voltage-output-is-correct

器件型号: TPS92641

大家好、我的原理图如下所示。 负载连接到 14A/56V 激光模块、SDIM 输入是 10Hz/10%占空比的 PWM 波形。 目前、IADJ 使用稳压直流电源来直接输入 0.7V 电压。 理论上、应测量 7A 的电流、但实际上、使用电流探头只能测量 5.9A。 输入为 1V、理论上为 10A、但实际上、只能测量 8.6A。 此外、该电路设计无法达到 14A、最大电流为 12A、并且电路中没有过流保护现象、没有输出。 该电路的输出电压 Vout 可测量为 56V、但电流不正确且过低。 选择的 MOS 晶体管电流为 80A、电压为 100V、远高于设计要求。 我尝试将电感器替换为 4.7u/30A 和 1.5u/30A、输入电压为 80V/20A。 请帮助我调查原因。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、用于 TAG D4 的实际模型是 SK120WA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家将很快检查这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨双兰

    您能否分享电感器电流的波形?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们已将负载调整为 28V/14A、但仍然存在电流不准确的现象。 下图中的测试条件是输入电压为 37V/20A、SDIM 输入 20Hz/10%占空比 PWM 波形、1.2V 的 IADJ 电压以及无信号连接的 UDIM。理论上、电流应为 12A、但实际上仅为 10A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨双兰

    感谢您发布波形。  您似乎在下面的 A 期间捕获了 SW 波形。 您能分享 B 周期的 SW 波形吗?  

    如果 可行、还可以测量电感器电流(您可以从 PCB 焊盘断开一个端子并使用导线连接)、将会很有帮助。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以上是 PWM 与 UDIM 连接时的 SW 波形。 我想您看一下该波形。

    2.如果要测量 SW 和电感器之间的电流、需要断开并飞长导线来钳制电流。 这是否会导致整个环路过大而测量波形不准确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形看起来都正常。

    2.如果要测量 SW 和电感器之间的电流、需要断开并飞长导线来钳制电流。 这是否会导致整个环路过大而测量波形不准确?

    --------------- 不用担心。 请从 LED_P (VOUT) 侧(而不是 SW 侧)断开电感器。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下图中 CH1(黄色)的波形为 LED_P 的电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的布局、我使用铝基板绘制了一个单层电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shuagnlan

    明白。 我的意思是从 LED_P 侧而不是 SW 侧测量 iL。  

    稍后我会检查布局。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    例如?μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家将很快检查这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨双兰

    原理图看起来不错、数据表中推荐的 Vcc 电容器为 2.2uF、但可以容值为 1uF。  

    布局的问题是、CS-Rsense 布线相当长、可能会耦合噪声。 (且与 SDIM 跟踪平行)。

    当没有 SDIM 信号时、LED 驱动器可以正常调节电流吗?

    对于 iL、我指的是流经电感器的电流。  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论 SDIM 是否已连接、结果都保持不变、电流不准确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 的电容器已替换为 2.2uf 电容器、但问题仍然存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IL:ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 他 很快会检查这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨双兰

    以下是 iL 测量的指示:iL 应为三角形。 不确定测量的节点是什么、存在过冲?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨双兰

    您能否发送电子邮件至 bella-he@ti.com 、以便更好地跟踪和及时响应?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭该主题、因为新 PCB 上的问题已解决。

    此致。