This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51770:如何为在 48V 电池充电中应用 LM51770 设置恒压和恒流功能?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51770, LM5177, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592411/lm51770-how-to-set-up-constant-voltage-and-constant-current-functions-for-the-application-of-lm51770-in-48v-battery-charging

部件号: LM51770
主题中讨论的其他器件: LM5177TLV431

如何为 LM51770 在 48V 电池充电中的应用设置恒压和恒流功能?

0b861084bc80d88890a8cc75da0d7ad.png

您能看一下该器件有哪些具体功能、以及如何进行调试吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这里提供了一些应用报告、为您提供了一些相关指导。
    请查看 LM51770 的技术文档部分

    LM51770 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查过材料、但我仍然不知道如何设置输出电流大小? 您能给我一些指导吗? 另外、图中电路的功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是两个非常重要的应用报告:

    LM5177 降压/升压转换器的反向电流运行: https://www.ti.com/lit/an/snvaa80/snvaa80.pdf (1)

    使用内部限流器实现恒流运行: https://www.ti.com/lit/ab/slvafi3/slvafi3.pdf  (2)

    您首先需要了解建议的设置:

    为此、充电元件应连接在直流/直流转换器输出侧的目标应用的输入侧。

    然后、LM51770 的恒压 (CV) 控制通过 FB 引脚对输出电压进行调节。

    充电电流由 LM51770 的恒流 (CC) 控制(通过连接到 ISNS (P/N) 的感应电阻器)进行控制。

     -限值由感应电阻器的值设置(受 ISNS 上 50mV 的限制)

     - IMONOUT 需要一个滤波器显示在文档中(快速入门计算器也可以帮助确定所需的组件)

     -另外,您需要添加一个控制电路,以限制充电,一旦达到一定的电压水平(限制 CC 并切换到 CV )
      这需要使用外部电路来完成、如 (1) 所示。 在此处、一旦达到目标电压电平、就可以通过控制 COMP 或 MODE 引脚来停止充电。 建议使用 MODE 引脚、因为该引脚更易于控制。  该报告为此使用 TLV431、但我们在 LM51772EVM-HV 上为 OPAMP 放置了占位符、就像使用 OPAMP 一样、可以达到更好的性能。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们按照 EVM 制作了电路板、但输出异常。 您是否需要帮助查看原理图? 谢谢你。

    电流问题是当有负载时、输出电压会下降;μ V

    输入电压范围:15V - 24V

    输出电压:56.4V

    输出电流:8Ae2e.ti.com/.../LM51770-SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您使用的 MOSFET 具有~ 6V 的米勒平坦区(这意味着当栅极电压大于 6V 时、该 MOSFET 会导通。

    对于 LM51770、您需要一个逻辑电平 MSOFET、该逻辑电平的米勒平坦区域在 2 - 3.3V 范围内。

    我也不确定您的输出电流应该是多少、但 CSA/CSB 上的 20m Ω 检测电阻看起来非常大、最合适的情况是仅允许您提供小于 1.5A 的输出电流(也取决于输入和输出电压)。 因此、请再次进行检查。

    此致、

     Stefan