This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24259:将负载直接连接到 BQ24259 中的 BAT 引脚

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592953/bq24259-connecting-a-load-directly-to-the-bat-pin-in-bq24259

器件型号: BQ24259

我们当前使用的是 BQ24259 IC、其中小负载直接连接到电池、因此连接到 IC 的 BAT 引脚。 负载为 SWPS(开关电源)、最大电流消耗为 30mA。 还连接了电池、如图所示。

我的问题是:此配置(特别是在连接电池时将负载直接连接到 BAT 引脚)是否会导致 BQ24259 IC 出现任何问题或影响其未来的充电/放电周期?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当系统负载连接至电池时、充电器同时支持充电电流和系统负载。

    由于充电器仅检测流出 BAT 引脚的电流、因此无法单独判断实际的电池电流。 在这种情况下、从充电器的角度来看、所有 BAT 引脚电流都被视为充电电流。 如果系统电流高于终止电流设置、并且安全计时器到期可能适用、则充电可能不会终止。

    谢谢、

    Ning。