This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23731EVM-095:TPS23731 二极管整流失败

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22806, TPS23731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591181/tps23731evm-095-tps23731-diode-rectification-fail

器件型号: TPS23731EVM-095
主题中讨论的其他器件: PMP22806TPS23731

 

我购买了 TPS23731_EVM095 电路板、并根据 PMP22806 原理图、我通过移除 D18、D19、D17、R31 和 Q10 尝试将其转换为二极管整流。 但输出变为 14V。PSRS 连接到 PGND。 输出电压几乎没有增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyesu:

    输出电压是否一直在增加? 稳定在某个值吗? 测试结果是在输出侧还是在有负载的情况下开路?

    从 SYNC FET 到二极管、输出电压 将略有增加、但应仍保持稳定。

    您还能测量 VREG 和 VOUT 的电压波形吗?  

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压会持续增加、而且是开路。 VREG 电压为 10.44V DC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyesu:

    您是否连接了这个 J15?

    如果未连接、请连接 J15。

    反激式控制器具有最小占空比。 如果输出功率小于它以最小占空比提供的功率、输出电压将增加。

    因此、它将需要在输出侧使用一个虚拟负载或在 12V 与 GND 之间连接一个 TVS 二极管。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试过,但它不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、FB 电阻不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否需要更改 COMP 引脚的元件值或与二极管并联的 RC 缓冲器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyesu:

    您提到 VREG = 10.44V。 您能否确认这是开路电压?

    例如、当负载电流为 0.1A 或更高时、电压是多少? 它是否在一些负载下正确调节?

    您是否可以探测 FB 电压和 VDS 波形以确定故障情况?

    此致、

    Zhining