This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:需要仿真 TIDA-00091 (TPS23756) 参考设计

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00091, TPS23756, POWERSTAGE-DESIGNER, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592753/tps23756-need-to-simulate-tida-00091-tps23756-reference-design

器件型号: TPS23756
主题中讨论的其他器件: TIDA-00091LM5180

尊敬的先生:
我是 VConnectech Systems Pvt. Ltd.的 Samudralankaiah 我们在一个具有 12V 输入和 1.25A 电流(15W 功率)的定制摄像头项目中使用以太网供电。 我们还需要通过适配器提供辅助电源选项。

我们选择了 TIDA-00091 参考设计并了解了该拓扑。 现在我们想对其进行仿真。 是否可以使用 Webench 对 PoE 设计进行仿真? 如果是、您能指导我们如何仿真 PoE PD 控制器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samudra:

    感谢您联系我们。

    在 Webench 中找不到 TPS23756 或其他 PoE PWM 控制器。  

    我建议您尝试针对通用反激式或 ACF 设计使用 Power Stage Designer。

    Power Stage Designer:Powerstage-designer Design工具|德州仪器 TI.com 链接

    您可以选择反激式或 ACF 并相应地设置参数:

    设置 PoE 的参数:

    然后点击组件以查看波形:

    从而帮助您进行设计。

    如果您需要更详细的仿真、我建议您找到通用 PWM 控制器(例如 LM5180 并针对 SSR 进行配置)、这种控制器应该也适用。

    如果您有任何问题、或者您对仿真有更具体的要求、请告知我。

    此致、

    Zhining