This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:启动电流大于数据表 100uA

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589733/ucc28c44-start-current-is-larger-than-datasheet-100ua

器件型号: UCC28C44

您好的团队、

我的客户遇到 UCC28C44 在交流驱动产品中的两个故障案例。

故障现象是 IC 无法成功启动。

当启动电压不高达 13.5V 阈值时、输入电流已经为 3mA、在数据表中为 100uA(最大值)。

请您帮助查看下面的原理图。

Invt UCC28C44 schematic.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    这里可能会出现一些连接问题。  

    为什么 VCC 通过电阻器和齐纳二极管连接到 CS 引脚?  

    为什么 RT/CT 引脚和 CS 引脚之间有电容器?

    请让客户安装新的 UCC28C44 器件、然后卸载 Z1、R1 和 C179。 然后再次尝试上电并报告观察到的行为。  

    谢谢、

    John