This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2946:4.2V

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592728/bq2946-4-2v

器件型号: BQ2946

您的文档彼此不一致。  

数据表显示:“可用范围为 3.85V 至 4.6V“
www.ti.com/.../bq2946.pdf

产品页面标题为“4.35V OVP“、
www.ti.com/.../BQ2946

产品页面正文显示“4.225、4.35、4.45“

哪一个是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    有关我们器件可提供的可用范围、请参阅数据表。 这可以在的最后一行中找到  第 4 节:器件选项  电源电压。  它还指定哪个器件型号编程了什么 OVP 和延迟时间。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中显示:  

    BQ2946xx (1) 3.85 - 4.6 4、6.5

    (1) 产品预发布。 如需更多信息、请联系 TI。

    我正在联系您以获取更多信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    我不太确定您的问题是什么。 该行说明了 TI 可编程器件所具有的电压范围。 如果您希望某个阈值位于该范围内且表中尚未提供的器件、则需要提供足够的商业案例、以便我们准备变体器件。 这是你感兴趣做的吗?  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、THx。 现在我明白了。