This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:±15V/TPS63700 直流/直流 500mA

Guru**** 2814355 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR60410, TPSM33615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590848/tps63700-15v-500ma-dcdc

器件型号: TPS63700
Thread 中讨论的其他器件: LMR60410TPSM33615

您好、

您能告诉我哪些产品价格低廉、封装尺寸小巧、能够满足以下条件吗?

-VIN=24V、VOUT = 15V、500mA
-VIN= 24V、VOUT =–15V、IOUT= 500mA

是否有任何产品可以通过内置电感器直流/直流转换器输出–15V 的电压?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nishie:

    这可以通过降压转换器来实现。 分配给降压团队。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Travis-san、

    感谢您的答复。 我期待着你的答复。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    您需要从一个器件获取两个电压轨、还是从两个器件中每个需要一个电压轨?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua-San、

    也可以。 如果可能、我希望您告诉我这两种产品的推荐产品。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua-San、

    如果您能告诉我是否有更新、我将不胜感激。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuta:

    对于 24V 至 15V 应用、我们推荐 LMR60410 作为合适的器件。 TPSM33615 还应能够通过集成电感器支持该应用。

    但是、对于 24V 至–15V 应用、需要更大的电压范围。 请为该 请求创建一个新主题。

    谢谢您、

    Joshua Austria.