This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27424:绕过 SCBA031–2012 年 8 月图 14

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS3705, UCC27424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590708/ucc27424-abuout-scba031-august-2012-figure-14

器件型号: UCC27424
主题中讨论的其他器件: TMS3705

您好:

仔细阅读文档**使用 UCC27424-Q1 的 TMS3705 范围扩展器电源解决方案(SCBA031–2012 年 8 月)**后、我对**图 14 有以下问题。 采用 TMS3705 调制的应用原理图**:

1.注释“应计划 10nF/NPO 的占用空间“是否意味着我们必须在 PCB 上保留电容器焊盘? 如果是、应该将其确切放置在哪里? 我想它与 C1 平行–您能否确认?

2.说明中显示“C5 用于天线引脚直流去耦(短接至 Vbat)“、但在原理图中没有看到 C5 连接到 Vbat。 您能解释一下“短接至 Vbat“在这里的实际含义吗?

3.注释“R3、R4 不得是 MINIMELF“中的“MINIMELF"究竟“究竟指什么? 它是封装类型(例如 SOD-80/LL34)、最低电感要求还是其他类型?

非常感谢您的澄清–这对我们的实际电路板设计真的很有帮助!

此致、  
Derek ScreenShot_2025-11-24_152106_088.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我们的专家已离职、将于 12 月 1 日返回。 感谢您的耐心。  

    谢谢、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:  

    我正在为您寻找这个问题、尽管本应用报告的作者不再在 TI 工作。 因此可能需要一些时间才能获取这些信息。 我将通过星期三 11/26-11/28 离开办公室、因此我将能够通过更新返回给您星期一。  

    对于问题 3、MiniMELF 是一种圆柱形、2 引线 SMD 元件封装、通常采用 SOD-80、DO-213AA 或 LL34 替代名称。

    谢谢、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先,感谢 Annabelle Alemand 花时间回答。 问题 3 是否意味着不能使用 MiniMELF 电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我们的专家已离职、将于 12 月 1 日返回。 感谢您的耐心。  

    谢谢、

    Vikhyat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:  

    据我的理解、是的、这意味着不能使用 MiniMELF 电阻器。

    对于问题 1、一般而言、任何标记为 NPO 的元件都应在布局中保留占用空间。 关于安置问题、我将在回答你的第二个问题的同时进一步研究这一点。 感谢您的耐心。  

    谢谢、

    Annabelle