This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4101:不包含器件

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592724/tps7a4101-part-not-featured

器件型号: TPS7A4101

我计划通过 48.3V 的输入和 20mA 负载将 TPS7A4101 用作 48V LDO。   看起来该器件会执行该操作。   该器件未列为特色 LDO 的原因是否存在?   是否有新器件会替代此器件?  网页上推荐了较新的器件、但它们没有那么高的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、  

    只要环境温度不超过 85°C、我就会将此器件用于此应用。  

    之所以不突出该器件、可能是因为该器件已使用 15 年、与在更常见输出电压范围内具有更好性能的较新发布 LDO 相比、其适用范围更大。  

    此致、  

    Eduardo Linares