This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013C:BQ51013C:Rx 线圈 Ls '参数

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013C, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592986/bq51013c-bq51013c-rx-coil-ls-parameter

器件型号: BQ51013C
主题中讨论的其他器件: BQ51013BQ51013B

您好:

 

要为 BQ51013C 选择 C1 和 C2 的值、需要知道线圈的参数 Ls 和 Ls。

线圈数据表通常仅提供 Ls 值、因此我正在考虑从 BQ51103C 无线电源接收器数据表中推荐的线圈、特别是 TDK WR483265-15F5-G  

与 BQ51013 和 BQ51013B 的旧数据表不同、BQ51013C 数据表不会指示建议线圈的 Ls 值。

您能否提供此线圈的 Ls 值? 或者、您能否直接为 C1 和 C2 提供适当的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    Ls 的值将随线圈、电池、PCB 外壳或类似外壳周围或后面的内容而变化。  最好在最终应用配置中测量该值。   

    您能否提供此线圈的 Ls 值? [/报价]

    对于  WR483265-15F5-G、Ls 的估算值将增加约 40%、Ls = 13.3uH 且 Ls = 18.6uH。

    或者、是否可以直接为 C1 和 C2 提供适当的值?

    使用上述公式、C1=136nF、C2=1900pF

    [/quote]