This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25856EVM:ADC 启用继续读取

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25856EVM, BQ25756, BQ25856-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593140/bq25856evm-adc-enable-continues-reading

器件型号: BQ25856EVM
Thread 中讨论的其他器件: BQ25756BQ25856-Q1

您好:

我使用 BQ25856EVM、在 Battery Management Studio 中、我要按照用户指南中的建议选择 bq25756 配置文件。 在 Field View(16 位寄存器)中执行测量时、我注意到、当 8 位寄存器菜单中的 ADC EN 选项被禁用时、ADC 结果字段中的值不会更新。

每次读取操作后、ADC EN 位都会自动清零、这样即使 Auto Read 间隔设置为 1 秒、也可以防止实时监测充电电压和电流。 因此、每次都必须手动重新启用 ADC、才能获得更新的测量值。

是否有方法可以在充电器运行期间使 ADC EN 持续启用以保持实时测量?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果需要连续转换、请确保在设置 ADC_EN 之前配置 ADC_RATE。

    BQ25856-Q1 上的 ADC 是器件参数的良好通用指示器、但我不建议使用这些参数进行器件验证。

    此致、
    Michael Bradbourne