This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:I2C 失败

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588749/tps23861-i2c-failed

器件型号: TPS23861

您好 Raymond、

我的客户遇到了有关 TPS23861 的问题。 TPS23861 在自动模式下工作、但 I2C 不再工作、它始终处于低电平状态。 客户希望使 TPS23861 在半自动模式下工作、以便使用 I2C。

您能帮助了解案例吗? 在自动模式下仍然可以使用 I2C 吗?

'

此致、

Wenting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenting:  

    您能提供原理图以供审核吗?  

    谢谢、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anagha、

    请帮助检查所附的原理图。

    谢谢!

    此致、

    Wenting e2e.ti.com/.../6064.POE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenting:  

    我目前不在办公室、将在 12 月 1 日收到我的笔记。  

    谢谢、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anagha、

    正如我在 EVM 原理图中看到的、SDAI 未连接到 SDAO。 如果是、我们如何扫描 TPS23861 的地址?

    此致、

    Wenting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenting:  

    感谢您的耐心。 以下是我对原理图中 I2C 引脚的注释:  

    首先、我建议将/RESET、/SHTDWN 和/INT 引脚与 I2C 引脚分离。 /RESET 可能还需要在引脚和 VDD 之间增加 RC 延迟、因此应与其余引脚分离。  

    PSE_SCL/SDAI 和 I2C4_SCL/SDA 之间的附加上拉电阻有哪些? 您能否解释一下原理图中缓冲器的使用以及 PSE_SDAO 和 PSE_SDAI 引脚之间的确切区别?

    在大多数应用中、我通常会看到 SDAO 短接至 SDAI、如下所示。 此处无需将上拉电阻器连接到 VDD。  

    此致、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anagha、

    感谢您的快速答复。  

    我已让客户更改参考您的评论。  

    此外、我是否可以询问在自动模式下无法扫描 I2C 地址的正常性能?

    此致、

    Wenting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenting:  

    否、即使在自动模式下、仍应正确读取 I2C 地址。 您是否能够就上述问题与客户跟进?

    请告诉我修订是否有所不同。

    此致、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anagha、

    感谢您的支持! 更改原理图并参考您的注释后、此问题将得到解决。

    此致、

    Wenting